4.1 阅读用户使用指南,熟悉相关术语及安全注意事项


4.2 选择开发模式

注意

在开发计算单元上开发时,自 v1.2.0 起二开程序须在容器内构建与运行。 非容器开发模式(在开发计算单元宿主机上直接使用 SDK)的权限将受限,系统软件包(apt / pip 等)的安装仅支持在容器开发模式下进行。v1.1.0 两种模式均可用,请在 v1.1.0 期间完成二开程序向容器的迁移。

上位机/外接算力包 + 跨机组网模式在自有设备上运行,不受此限制。

4.2.1 开发计算单元直接使用 SDK(快速上手,仅旗舰版 / 旗舰焕新版)

开发计算单元已预装全部依赖,可免安装配置,直接进入网络连接。

注意

v1.2.0 起该模式不再支持运行二开程序,正式开发请选择下方的容器开发模式。

4.2.2 开发计算单元上使用容器开发(推荐,仅旗舰版 / 旗舰焕新版)

容器隔离开发环境,避免污染机器人主系统。

→ 进入 在容器中开发,按指引搭建并进入开发容器。

4.2.3 上位机/外接算力包 + 跨机组网

SDK 版本需与机器人固件版本对应,从开发计算单元复制(仅旗舰版 / 旗舰焕新版)或访问 x2-aimdk.agibot.com 浮动工具栏下载。

系统要求:

  • 操作系统:Ubuntu 22.04 LTS

  • ROS2 版本:Humble

  • Python 版本:Python 3.8 及以上

  • C++ 标准:C++17

SDK 例程依赖库:

  • OpenCV: 图像处理

  • Ruckig: 轨迹规划

  • ncurses: 终端控制

  • libcurl: 网络通信

  • cv_bridge: ROS 与 OpenCV 图像格式转换

上位机/外接算力包安装参考

4.3 网络连接

4.3.1 X2 Ultra 旗舰版 / X2 Ultra(new version) 旗舰焕新版

灵犀 X2 旗舰版与旗舰焕新版均配备开发计算单元,两者网络接入方式一致,支持多种方式连接机器人内系统:

(1)通过机器人背部的有线网口直接连接 使用网线连接二次开发网口与上位机/外接算力包端口。

  • 上位机/外接算力包端将网口配置为静态 IP (10.0.1.2,子网掩码 255.255.255.0)。

  • 此时开发计算单元的默认 IP 为 10.0.1.41,可实现 跨机ROS组网 以及 SSH 登录(账号密码/密钥请咨询技术支持)。

(2)通过机器人内置热点 Wi-Fi 连接

  • 在 APP 上开启机器人 AP 热点,并查看 Wi-Fi 名称与密码。

  • 连接该热点后,可通过 192.168.88.88 跳板访问开发计算单元(SSH 登录账号密码/密钥请咨询技术支持)。


4.3.2 X2 EDU 人人造版

X2 EDU(人人造版)无内置开发计算单元,开发者需在外部上位机/外接算力包运行 SDK,通过网络与运控计算单元通信。

(1)通过机器人背部的有线网口直接连接 使用网线连接机器人背部网口与上位机/外接算力包端口。

  • 上位机/外接算力包端将网口配置为静态 IP (10.0.1.2,子网掩码 255.255.255.0)。

  • 运控计算单元的默认 IP 为 10.0.1.40,可实现跨机 ROS 组网以及 SSH 登录(账号密码/密钥请咨询技术支持)。

(2)通过机器人内置热点 Wi-Fi 连接

  • 在 APP 上开启机器人 AP 热点,并查看 Wi-Fi 名称与密码。

  • 连接该热点后,可直接通过 192.168.88.88 访问运控计算单元(SSH 登录账号密码/密钥请咨询技术支持)。


注意

切勿使用运控计算单元(PC1,10.0.1.40/192.168.88.88)作为二开程序开发运行环境

注意

上位机/外接算力包运行SDK+跨机组网模式时, 请使用有线直连方式。无线连接仅可作为调试线路使用。

重要

不建议将机器人与开发上位机/外接算力包接入含其他设备的公共或复杂网络环境。
开发者需妥善管理 网络安全风险,以防止设备间通信干扰或数据泄露。


完成以上步骤后,按所选开发模式继续:

小心

机上二开数据存放的注意事项:

  • 目前固件升/降级会清理机器人系统内大部分位置的数据, 注意提前备份

  • 存放在$HOME(/home/agi, 兼容路径 /agibot/data/home/agi)目录内的数据默认跨固件留存

  • 注意例外1: $HOME/aimdk*由系统自动管理,期望跨固件留存的数据避免放入

  • 注意例外2: 原$HOME下的数据会移至$HOME/.old_agi_home.bak, 需手动选取恢复(刷入v1.0固件时特有)

  • 谨慎使用一键恢复出厂设置类功能, 会强制清除用户数据(包括默认留存位置)