5.2.4 灵心云交互
关于 LinkSoul
LinkSoul 是智元的云交互平台,为机器人提供云端 AI 交互能力。开发者在灵心平台上配置并发布自定义智能体,机器人侧或第三方云上通过 LinkSoul-AgentSDK 接通云交互二开能力,实现语音识别、语义理解、文本生成、语音合成等端到端的人机交互。
平台侧的使用请参阅 LinkSoul 使用手册。
技术架构
智元云交互平台为二开提供完整的闭环能力:
开发者在灵心平台配置并发布自定义智能体,生成 appId 及 appSecret
通过 LinkSoul-AgentSDK 集成到自有业务(如 ASR、LLM、TTS 等场景),经二开网关完成认证与建连
交互网关作为统一出入口,调度自研算法(LLM、VLM、Agent 等)、渠道 API 及二开业务,实现与机器人的主动/被动交互
整体架构通过标准化输入输出和统一调度,让开发者可快速复用 AI 能力,聚焦业务逻辑
使用步骤
平台侧配置(开通 SDK 模板创建权限、创建模板、配置智能体、连通性测试)与 LinkSoul-AgentSDK 集成开发的完整步骤,请参阅 【SOP】灵心平台Agent SDK 二次开发配置。