版本更新记录

版本号

日期

更新提要

v1.1.0

2026.05.11

新增上肢控制、运控状态查询、HDS诊断、导航、可视化、容器化开发、出厂标定外参等接口
SetMcAction 响应新增切换结果码,深度图与RGB图不再对齐,PlayTtsResponse 新增 error_code
v1.2.0 起二开程序须在容器内构建与运行,请在本版本内完成迁移
[明细>>]

v1.0.0

2026.03.02

新增灵创动作、地图获取、重定位、音频流、麦克风源等接口
运控仿真工具链、开发者模式
引入文件系统隔离沙盒
末端执行器扩展、消息定义与topic/service变动
取消深度点云
[明细>>]

v0.9.0 (Beta2.0版)

2026.02.03

部分接口用法调整
示例调优、文档增补
[明细>>]

v0.8.2 (Beta1.2版)

2025.12.10

运控计算单元(PC1)禁止运行二开
部分接口用法调整
示例调优、文档增补
开放URDF下载
下线头部关节pitch自由度等
[明细>>]

v0.8.1 (Beta1.1版)

2025.11.11

示例调优、文档增补
开放灯带控制、在线SDK文档阅读
下线交互相机与播放列表等
[明细>>]

v0.8.0 (Beta1.0版)

2025.11.06

部分数据定义与topic变动
开放关节电机控制、电源监测、头部触摸传感等
下线体态控制等
[明细>>]

v0.7.x (Alpha版)

-

即将停止维护


Changelog v1.1.0

新开放功能

  • 上肢控制: 通过 /mc/upper_body_command 话题控制头部、双臂和手部关节(详见上肢控制)

  • 运控状态查询: /aima/mc/common/state 话题(10Hz),包含输入源、动作、姿态、速度等完整状态(详见运控状态查询)

  • 预设动作状态查询: GetMcPresetMotionState 服务

  • 健康诊断系统(HDS)状态接口: /aima/hds/diag_code_list、/aima/hds/alert_code_list、/aima/hds/post_proc/signal 话题,GetHdsEventHistory 服务,及开放诊断码参考表(详见诊断码参考表)

  • 导航接口(选装): /aima/te/pnc_task_request、/aima/pnc/pnc_task_response、/task_master/state、/perception/grid_map 等话题(详见导航)

  • 数据可视化: Foxglove/RSView/RViz 可视化方案(详见数据可视化)

  • 灵心云交互(LinkSoul): 接通云端 AI 交互二开能力(详见灵心云交互)

  • 群控时间同步: GroupControlTimeSync 服务

  • 表情组播放: PlayEmojiGroup 服务

  • 停止音频播放: StopAudioPlay 服务

  • 电源状态: /aima/hal/pmu/led_state 灯带状态话题

  • GNSS 数据: /aima/hal/sensor/gnss 话题

  • 系统状态: /aima/sm/system_state 话题(1Hz)

  • 容器化开发: 基于 Podman 在开发计算单元上隔离开发环境,容器通过 bind-mount 挂载宿主机 SDK 目录,可在容器内自由安装系统软件包和依赖而不影响机器人主系统,便于多版本并存(详见在容器中开发)

  • 出厂标定参数:开放各传感器出厂标定参数文件(含相机内参/畸变/基座→传感器外参、IMU/激光雷达外参),用于传感器融合与多传感器坐标变换(详见出厂标定参数)

现有功能调整

  • 运控模式切换:SetMcAction 响应新增动作切换结果码(response.header.code),失败时返回具体拒绝原因枚举值(如姿态不允许、安全等级禁止、动作中无可达路径等),详见运动模式切换

  • 深度相机:深度图与 RGB 图不再对齐,两者像素不一一对应。如需对齐的深度图,请在应用层自行配准(使用相机内外参做投影变换)

  • 预设动作:SetMcPresetMotion 请求新增 input_source 字段(预留)

  • 语音播报:PlayTtsResponse 新增 error_code 字段,用于区分播报失败原因(更高优先级占用、网络断开等),详见语音合成播放

  • 二开程序运行环境容器化:在开发计算单元上开发时,自 v1.2.0 起二开程序须在容器内构建与运行。非容器开发模式(在开发计算单元宿主机上直接使用 SDK)的权限将受限,系统软件包(apt / pip 等)的安装仅支持在容器开发模式下进行;上位机/外接算力包 + 跨机组网模式不受此限制。v1.1.0 两种模式均可用,请在本版本内完成二开程序向容器的迁移:按在容器中开发构建镜像并启动容器,在容器内重新构建 SDK 与自有程序,确认功能与非容器模式一致。

迭代优化掉的功能

Changelog v1.0.0

新开放功能

  • 灵创动作: 灵创动作资源获取与播放 (GetRobotResources, ExecuteActionResource)

  • 地图获取: 获取机上已存储地图 (GetStoredMapByName)

  • 重定位: SLAM 重定位功能 (/integrated_command, /relocalization_pose, /slam/lidar_odom)

  • 音频焦点: 音频焦点请求与释放 (RequestAudioFocus, AbandonAudioFocus)

  • 原始流式音频: 录制与播放接口 (AudioCapture, AudioPlayback, AudioData等)

  • 麦克风源: 内外麦查询与切换 (GetMicSourceRequest, SetMicSourceRequest)

  • 运控仿真工具链: 基于MuJoCo仿真环境的RL模型部署示例, 支持自定义强化学习模型验证与调试

  • 开发者模式支持: 通过系统状态迁移接口 (MigrateSystemState, GetSystemState) 停用原生软件, 开放交互/自主/运控等开发权限

现有功能调整

  • 跨版本的用户数据留存方式变化(升级到v1.0固件时特有),目录’~/.old_agi_home.bak*'

  • 引入文件系统隔离沙盒: 用户程序运行在独立的 agi rootfs 环境中, 与系统 rootfs 隔离。用户可在沙盒内自由安装软件包和依赖, 不会影响机器人系统稳定性。限制: 可用的系统级命令有限(如 sudo apt、sudo nmcli/nmtui/ifconfig), 暂不支持 docker; systemd 仅支持 systemctl --user 用户级服务; service 中需通过 /usr/bin/agirun 启动程序

  • 末端执行器

    • 增加触觉信息 (HandTouchSensorData), 需手部硬件支持

  • 定时播放

    • PlayAudioFile 支持指定播放时刻 (play_stamps 字段, 默认立即播放)

    • SetMcPresetMotion 支持指定动作运行时刻 (通过 header.stamp 指定, 为 0 时立即运行)

  • 消息定义变动

    • JointState 移除 coil_temp/motor_temp/motor_vol 三字段, 新增 uint16 error_code

    • HandStateArray 增加 HandTouchSensorData 触摸传感器字段

    • PmuState 增加风扇转速 (fan_speed), 风扇转速百分比 (fan_pecentage), PMU温度 (pmu_temperature)

    • SetMcPresetMotion 请求新增 uint64 play_timestamp 字段(预留)

  • topic/service变动

    • 音频文件播放服务由 PlayMediaFile 替换为 PlayAudioFile, 请求结构同步变更(详见音频文件播放服务)

    • 灯带控制服务由 LedStripCommand 替换为 SetPmuLed, 新增 priority/reset_priority/trace_id 字段(详见灯带控制);使用前需在运控计算单元(PC1)上执行 aima em stop-app task_manager 关闭 task_manager 模块

迭代优化掉的功能

  • 取消深度点云, 涉及topic/service:

    • /aima/hal/sensor/rgbd_head_front/depth_pointcloud

Changelog v0.9.0

新开放功能

  • 固件升降级时, 特定路径支持用户数据留存(其他位置仍默认清除)

  • 增加传感器型号信息

现有功能调整

  • 接口用法调整

    • SetMcAction 增加source域用来标记输入源

    • JointStateArray 增加关节组异常状态域DomainErrorState state

    • TtsPriorityLevel 增加新优先级SYSTEM_L7用于系统播报

    • /aimdk_5Fmsgs/srv/PlayVideoGroup恢复上线

    • /agent/process_audio_output(VAD)需要唤醒词激活

  • examples调整

    • 灵巧手示例程序恢复上线

    • 头部触摸传感示例程序上线

    • motocontrol示例关节信息更新

迭代优化掉的功能

Changelog v0.8.2

新开放功能

  • URDF在线下载

现有功能调整

  • 运控计算单元(PC1,10.0.1.40)禁止作为二开程序开发运行环境使用

  • 接口用法调整

    • SetMcAction/GetMcAction不再使用数字ID代表运控模式, 改用action_desc传递运控模式名称

  • examples调整

    • 完善节点shutdown和中断处理

  • 文档说明增补

    • 走跑控制各向启动速度门限调整, 增加变动固件版本后验证新门限的提示

    • 针对ROS Service跨板通信时存在的一些待优化问题, 增加参考例程添加异常处理、快速重试等保护机制的提示

    • 对音视频播放接口使用的文件, 增加关于存放位置的建议和检查访问权限的提示

迭代优化掉的功能

  • 头部关节暂时下线pitch自由度控制

Changelog v0.8.1

新开放功能

  • 在线SDK文档: https://x2-aimdk.agibot.com

  • 交互-灯带控制服务: 胸前LED灯带RGB色彩控制动态/模式控制

    • /aimdk_5Fmsgs/srv/LedStripCommand

现有功能调整

  • example调整

    • 运控相关例程优化通讯流程

    • 相机相关例程加强机器人内系统环境兼容

  • 文档说明增补

    • 接口频率/QoS/带宽等情况的说明

    • 走跑控制各向启动速度门限概念及参考值的说明

    • 手部控制需关闭mc的说明

    • 其他细化调整如路径说明、名词统一化等

迭代优化掉的功能

  • 交互相机所有接口: 资源占用过高不利于二次开发, 实际功能可被其他相机替代, 涉及topic/service:

    • /aima/hal/sensor/rgb_head_front_center/camera_info

    • /aima/hal/sensor/rgb_head_front_center/rgb_image

    • /aima/hal/sensor/rgb_head_front_center/rgb_image/compressed

  • 头部IMU : 硬件调整, 可用深度相机IMU替代, 涉及topic/service:

    • /aima/hal/imu/head/state

  • 播放列表功能, 稳定性修复中暂时下线, 涉及topic/service:

    • /aimdk_5Fmsgs/srv/PlayEmojiGroup

    • /aimdk_5Fmsgs/srv/PlayVideoGroup


Changelog v0.8.0

新开放功能

  • 增加底层关节电机控制接口 (支持对’臂/腰/腿’控制及状态查询)

  • 增加供电状态监控接口 (电池BMS,48V/12V输出状态,异常识别-欠压/过流/过温/短路等)

  • 增加头部触摸情况订阅接口

  • 增加系统音量调节接口

  • IMU开放(头/胸/胯)

现有功能调整

  • 预设动作扩充与编码变动

  • RGBD相机

    • 开放深度图像和rgb图像内参camera info

  • 表情播放升级:

    • ros service调用模式正式上线

    • 提供表情状态订阅(FaceEmojiStatus.msg)

迭代优化掉的功能

  • 机器人体态控制(McBodyPose.msg)

  • 可用运动模式查询(GetMcAvailableActions.srv)

其他更新

  • topic变动

    • 深度相机深度图内参 - /aima/hal/sensor/rgbd_head_front/depth_camera_info

    • 深度相机rgb图内参 - /aima/hal/sensor/rgbd_head_front/rgb_camera_info

    • 表情播放 - /aimdk_5Fmsgs/srv/PlayEmoji

    • 视频播放 - /aimdk_5Fmsgs/srv/PlayVideo

  • 消息定义变动

    • MC多输入源管理

      1. 修改 SetMcInputSource.srv (添加中间层McInputSource.msg包裹具体参数)

      2. 修改 GetCurrentInputSource.srv (同上)

    • 语音合成

      1. 修改 PlayTts.srv (tty_xx -> tts_xx)

      2. 修改 TtsResponse (is_success域名)

    • 音频播放

      1. 修改 PlayMediaFile.srv (request/response域均更名header, tty_resp -> tts_resp)

    • 表情播放

      1. 修改 PlayEmoji.srv (priority: uint8 -> int32)

    • 视频播放

      1. 修改 PlayVideo.srv (priority: uint8 -> int32)