9 二次开发边界与声明
警告
请勿随意修改 ORIN 上的系统环境(如操作系统、驱动、依赖库等),以免影响机器人稳定性和兼容性。
禁止使用运控计算单元(PC1,10.0.1.40)作为二开程序开发运行环境, 以防机器人运动出现不可控风险
禁止更改系统配置、内置软件算法参数(如 DDS 配置文件、内核参数 kernel settings 及算法相关配置等)。
禁止对机器人硬件接口、供电系统、通信总线等进行非官方授权的改动或接入,避免引发硬件损坏或安全隐患。
二次开发过程中如需集成第三方软件或库,应当通过容器开发模式进行,并确保遵循相关开源协议和法律法规。容器模式无法满足需求时,请咨询官方技术支持团队,充分评估库冲突等兼容性风险。
所有自定义功能、扩展模块建议以插件或独立进程方式实现,避免直接替换或覆盖官方核心组件。
如遇系统异常、功能异常或安全警告,请及时查阅机器人操作指南或联系官方技术支持,切勿自行进行高风险操作。
禁止在机器人处于稳定站立 / 走跑模式时批量快速启动 ROS 节点(建议不超过 2 个/秒)。短时间内大量节点参与 DDS 发现会造成通信拥塞,进而影响运控实时性,存在机器人失稳摔倒风险。需启动多个节点时请分批进行,或在零力矩 / 阻尼模式下启动完毕后再切入运动模式。
因违反以上边界造成的机器人软硬件损坏以及接口调用失败,智元侧不提供支持保障。