4.6 代码编写

本节将带您开发一个简单的机器人控制程序,实现机器人X2的手部动作序列和语音播报功能。

4.6.1 项目概述

在本项目中,我们将开发一个Python程序,通过ROS 2接口控制机器人X2执行以下动作序列:

  1. 执行第一个动作(挥手)

  2. 语音播报

  3. 执行第二个动作(握手)

前提条件: 与上一节相同, 需要机器人处于稳定站立状态

这个项目将帮助您理解如何通过SDK控制机器人的手部动作序列和交互功能,为后续开发更复杂的任务打下基础。

4.6.2 在现有SDK工作空间中添加示例

我们将在现有的SDK工作空间中添加一个新的示例程序,这样可以:

  • 复用现有的构建系统

  • 保持代码组织的一致性

  • 简化构建和运行流程

了解现有结构

SDK工作空间结构如下:

aimdk/
├── src/
│   ├── examples/          # C++示例
│   │   ├── src/
│   │   │   ├── hal/       # 硬件抽象层示例
│   │   │   ├── mc/        # 运动控制示例
│   │   │   └── interaction/ # 交互功能示例
│   │   └── CMakeLists.txt
│   └── py_examples/       # Python示例
│       ├── py_examples/
│       └── setup.py

添加新的Python示例

我们将在py_examples目录下添加一个新的示例程序:

# 进入SDK目录
# 注意将以下路径替换为解压后实际路径
cd /path/to/aimdk

# 在py_examples目录下创建新的示例文件
touch src/py_examples/py_examples/action_sequence_demo.py

4.6.3 编写控制代码

创建机器人控制类

在src/py_examples/py_examples/action_sequence_demo.py文件中编写以下代码:

#!/usr/bin/env python3
import rclpy
from rclpy.node import Node
import time

from aimdk_msgs.srv import SetMcPresetMotion, PlayTts
from aimdk_msgs.msg import (
    RequestHeader, McPresetMotion, McControlArea, CommonState,
    TtsPriorityLevel
)

class ActionSequenceDemo(Node):
    def __init__(self):
        super().__init__('action_sequence_demo')
        
        # 创建服务客户端
        self.set_preset_motion_client = self.create_client(
            SetMcPresetMotion, '/aimdk_5Fmsgs/srv/SetMcPresetMotion')
        self.play_tts_client = self.create_client(
            PlayTts, '/aimdk_5Fmsgs/srv/PlayTts')
        
        self.get_logger().info('Action Sequence Demo 已创建')
        
        # 等待服务可用
        while not self.set_preset_motion_client.wait_for_service(timeout_sec=1.0):
            self.get_logger().info('等待预设动作服务...')
        while not self.play_tts_client.wait_for_service(timeout_sec=1.0):
            self.get_logger().info('等待TTS服务...')
    
    
    def perform_preset_motion(self, area_id, motion_id):
        """执行预设动作"""
        request = SetMcPresetMotion.Request()
        request.header = RequestHeader()
        request.header.stamp = self.get_clock().now().to_msg()
        
        motion = McPresetMotion()
        motion.value = motion_id
        area = McControlArea()
        area.value = area_id
        
        request.motion = motion
        request.area = area
        request.interrupt = False
        
        self.get_logger().info(f'执行预设动作: 区域={area_id}, 动作={motion_id}')
        future = self.set_preset_motion_client.call_async(request)
        rclpy.spin_until_future_complete(self, future)
        
        if future.result() is not None:
            response = future.result()
            if response.response.state.value == CommonState.SUCCESS:
                self.get_logger().info('预设动作执行成功')
                return True
            else:
                self.get_logger().error('预设动作执行失败')
                return False
        else:
            self.get_logger().error('预设动作服务调用失败')
            return False
    
    
    def speak(self, text):
        """控制机器人语音播报"""
        if not self.play_tts_client.wait_for_service(timeout_sec=5.0):
            self.get_logger().error('TTS服务不可用')
            return False
        
        request = PlayTts.Request()
        request.header.header.stamp = self.get_clock().now().to_msg()
        
        # 设置TTS请求参数
        request.tts_req.text = text
        request.tts_req.domain = 'action_sequence_demo'  # 调用方标识
        request.tts_req.trace_id = 'sequence'            # 请求ID
        request.tts_req.is_interrupted = True            # 是否打断同等优先级播报
        request.tts_req.priority_weight = 0
        request.tts_req.priority_level = TtsPriorityLevel()
        request.tts_req.priority_level.value = 6         # 优先级级别
        
        self.get_logger().info(f'语音播报: {text}')
        future = self.play_tts_client.call_async(request)
        rclpy.spin_until_future_complete(self, future, timeout_sec=10.0)
        
        if future.result() is not None:
            response = future.result()
            if response.tts_resp.is_success:
                self.get_logger().info('语音播报成功')
                return True
            else:
                self.get_logger().error('语音播报失败')
                return False
        else:
            self.get_logger().error('TTS服务调用失败')
            return False
    
    def wave_hand(self):
        """控制机器人挥手"""
        # 使用预设动作:右手挥手 (区域=2, 动作=1002)
        return self.perform_preset_motion(2, 1002)
    
    def shake_hand(self):
        """控制机器人握手"""
        # 使用预设动作:右手握手 (区域=2, 动作=1003)
        return self.perform_preset_motion(2, 1003)
    
    def perform_action_sequence(self):
        """执行完整的动作序列流程"""
        self.get_logger().info('开始执行动作序列流程...')
        self.get_logger().info('前提条件:机器人已处于站立状态')
        
        # 1. 第一个动作:挥手
        if not self.wave_hand():
            self.get_logger().error('挥手失败')
            return False
        time.sleep(5)  # 等待挥手完成
        
        # 2. 语音播报
        if not self.speak('你好!我是灵犀X2,现在开始演示手部动作序列!'):
            self.get_logger().error('语音播报失败')
            return False
        time.sleep(3)  # 等待语音播报
        
        # 3. 第二个动作:握手
        if not self.shake_hand():
            self.get_logger().error('握手失败')
            return False
        time.sleep(3)  # 等待握手完成
        
        self.get_logger().info('动作序列流程执行完成')
        return True

添加主程序入口

在同一个文件中添加主程序入口:

def main(args=None):
    rclpy.init(args=args)
    demo = ActionSequenceDemo()
    
    # 执行动作序列流程
    demo.perform_action_sequence()
    
    # 关闭ROS节点
    demo.destroy_node()
    rclpy.shutdown()

if __name__ == '__main__':
    main()

注册到构建系统

为了让新示例能够通过ros2 run命令运行,需要在setup.py中添加入口点:

# 在 src/py_examples/setup.py 的 entry_points 中添加:
"action_sequence_demo = py_examples.action_sequence_demo:main",

完整的entry_points部分应该包含:

entry_points={
    "console_scripts": [
        # ... 现有条目 ...
        "action_sequence_demo = py_examples.action_sequence_demo:main",
    ],
},

4.6.4 构建与运行

构建项目

# 进入SDK目录
# 注意将以下路径替换为解压后实际路径
cd /path/to/aimdk

# 设置环境变量
source /opt/ros/humble/setup.bash

# 构建项目
colcon build --packages-select py_examples

运行项目

# 设置环境变量
source install/local_setup.bash

# 运行新的示例程序
ros2 run py_examples action_sequence_demo

4.6.5 代码解析

机器人控制类

ActionSequenceDemo类是机器人控制的核心,提供了以下功能:

  • 初始化ROS节点和服务客户端:在构造函数中,创建ROS节点和必要的服务客户端。

  • 执行预设动作:通过perform_preset_motion方法,我们可以执行预定义的动作。

  • 语音播报:通过speak方法

  • 控制机器人动作:提供了wave_hand和shake_hand等方法,用于控制机器人的手部动作。

  • 动作序列执行:通过perform_action_sequence方法,按顺序执行挥手→说话→握手流程。

4.6.6 扩展与优化

添加更多动作和交互

您可以参考现有的代码,添加更多的机器人动作和交互功能,例如:

  • 飞吻 (预设动作ID: 1004)

  • 敬礼 (预设动作ID: 1013)

  • 比心 (预设动作ID: 1007)

  • 举手 (预设动作ID: 1001)

  • 更多语音内容

  • 表情控制

  • 等等

添加参数配置

您可以通过ROS 2的参数系统,使动作的参数可配置:

# 在构造函数中添加参数声明
self.declare_parameter('wave_count', 3)
self.declare_parameter('wait_duration', 3.0)

# 在方法中使用参数
wait_duration = self.get_parameter('wait_duration').value
time.sleep(wait_duration)

添加错误处理

您可以参考例程序获取机器人模式添加更多的错误处理逻辑,使程序更加健壮:

    def send_request(self):
        request = GetMcAction.Request()
        request.request = CommonRequest()

        self.get_logger().info('Sending request to get robot mode')
        for i in range(8):
            future = self.client.call_async(request)
            rclpy.spin_until_future_complete(self, future, timeout_sec=0.25)

            if future.done():
                break

            # retry as remote peer: mc module can be under heavy load
            self.get_logger().info(f"trying to register input source... [{i}]")

        if future.result() is not None:
            response = future.result()
            self.get_logger().info(
                'Robot modes (1: default mode, 100: JOINT_DEFAULT, 200: STAND_DEFAULT, 300: LOCOMOTION_DEFAULT)')
            self.get_logger().info(
                f'Current robot mode: {response.info.current_action.value}')
            self.get_logger().info(
                f'Mode description: {response.info.action_desc}')
            self.get_logger().info(
                f'Mode status: {response.info.status.value}')
        else:
            self.get_logger().error('Service call failed')

添加更多交互功能

您可以集成更多交互功能:

# 添加表情服务客户端
from aimdk_msgs.srv import PlayEmoji

# 在动作序列中添加表情
def show_expression(self, emoji_id):
    # 实现表情控制功能
    pass

# 添加更多语音内容
def speak_multiple_messages(self, messages):
    for message in messages:
        self.speak(message)
        time.sleep(1)

4.6.7 遇到问题时排查解决

可以先速查 FAQ部分, 未解决则考虑联系Agibot X2技术支持。

4.6.8 下一步学习

完成本节内容后,您可以:

  1. 学习更多示例:查看src/py_examples/py_examples/ 或者 src/examples/src/目录下的其他示例程序

  2. 集成感知功能:学习如何获取和处理传感器数据

  3. 开发复杂任务:结合多个功能模块开发更复杂的机器人应用

4.6.9 小结

至此,您已经了解到了:

  • ✅ 在现有SDK工作空间中添加新的示例程序

  • ✅ 执行预设动作序列

  • ✅ 实现TTS语音播报功能

  • ✅ 构建和运行自定义示例程序

  • ✅ 控制机器人的手部动作序列:挥手→说话→握手

恭喜您已经掌握了智元机器人X2 AimDK的基本开发技能,包括运动控制、语音交互和动作序列编排,可以开始开发自己的机器人应用了!