4.6 代码编写
本节将带您开发一个简单的机器人控制程序,实现机器人X2的手部动作序列和语音播报功能。
4.6.1 项目概述
在本项目中,我们将开发一个Python程序,通过ROS 2接口控制机器人X2执行以下动作序列:
执行第一个动作(挥手)
语音播报
执行第二个动作(握手)
前提条件: 与上一节相同, 需要机器人处于稳定站立状态
这个项目将帮助您理解如何通过SDK控制机器人的手部动作序列和交互功能,为后续开发更复杂的任务打下基础。
4.6.2 在现有SDK工作空间中添加示例
我们将在现有的SDK工作空间中添加一个新的示例程序,这样可以:
复用现有的构建系统
保持代码组织的一致性
简化构建和运行流程
了解现有结构
SDK工作空间结构如下:
aimdk/
├── src/
│ ├── examples/ # C++示例
│ │ ├── src/
│ │ │ ├── hal/ # 硬件抽象层示例
│ │ │ ├── mc/ # 运动控制示例
│ │ │ └── interaction/ # 交互功能示例
│ │ └── CMakeLists.txt
│ └── py_examples/ # Python示例
│ ├── py_examples/
│ └── setup.py
添加新的Python示例
我们将在py_examples目录下添加一个新的示例程序:
# 进入SDK目录
# 注意将以下路径替换为解压后实际路径
cd /path/to/aimdk
# 在py_examples目录下创建新的示例文件
touch src/py_examples/py_examples/action_sequence_demo.py
4.6.3 编写控制代码
小心
ROS的服务(service)机制在跨板通信时存在一些待优化问题, 二次开发时请参考例程添加异常处理、快速重试等保护机制
创建机器人控制类
在src/py_examples/py_examples/action_sequence_demo.py文件中编写以下代码:
#!/usr/bin/env python3
import rclpy
from rclpy.node import Node
import time
from aimdk_msgs.srv import SetMcPresetMotion, PlayTts
from aimdk_msgs.msg import (
RequestHeader, McPresetMotion, McControlArea, CommonState,
TtsPriorityLevel
)
class ActionSequenceDemo(Node):
def __init__(self):
super().__init__('action_sequence_demo')
# 创建服务客户端
self.set_preset_motion_client = self.create_client(
SetMcPresetMotion, '/aimdk_5Fmsgs/srv/SetMcPresetMotion')
self.play_tts_client = self.create_client(
PlayTts, '/aimdk_5Fmsgs/srv/PlayTts')
self.get_logger().info('Action Sequence Demo 已创建')
# 等待服务可用
while not self.set_preset_motion_client.wait_for_service(timeout_sec=1.0):
self.get_logger().info('等待预设动作服务...')
while not self.play_tts_client.wait_for_service(timeout_sec=1.0):
self.get_logger().info('等待TTS服务...')
def perform_preset_motion(self, area_id, motion_id):
"""执行预设动作"""
request = SetMcPresetMotion.Request()
request.header = RequestHeader()
request.header.stamp = self.get_clock().now().to_msg()
motion = McPresetMotion()
motion.value = motion_id
area = McControlArea()
area.value = area_id
request.motion = motion
request.area = area
request.interrupt = False
self.get_logger().info(f'执行预设动作: 区域={area_id}, 动作={motion_id}')
future = self.set_preset_motion_client.call_async(request)
rclpy.spin_until_future_complete(self, future)
if future.result() is not None:
response = future.result()
if response.response.state.value == CommonState.SUCCESS:
self.get_logger().info('预设动作执行成功')
return True
else:
self.get_logger().error('预设动作执行失败')
return False
else:
self.get_logger().error('预设动作服务调用失败')
return False
def speak(self, text):
"""控制机器人语音播报"""
if not self.play_tts_client.wait_for_service(timeout_sec=5.0):
self.get_logger().error('TTS服务不可用')
return False
request = PlayTts.Request()
request.header.header.stamp = self.get_clock().now().to_msg()
# 设置TTS请求参数
request.tts_req.text = text
request.tts_req.domain = 'action_sequence_demo' # 调用方标识
request.tts_req.trace_id = 'sequence' # 请求ID
request.tts_req.is_interrupted = True # 是否打断同等优先级播报
request.tts_req.priority_weight = 0
request.tts_req.priority_level = TtsPriorityLevel()
request.tts_req.priority_level.value = 6 # 优先级级别
self.get_logger().info(f'语音播报: {text}')
future = self.play_tts_client.call_async(request)
rclpy.spin_until_future_complete(self, future, timeout_sec=10.0)
if future.result() is not None:
response = future.result()
if response.tts_resp.is_success:
self.get_logger().info('语音播报成功')
return True
else:
self.get_logger().error('语音播报失败')
return False
else:
self.get_logger().error('TTS服务调用失败')
return False
def wave_hand(self):
"""控制机器人挥手"""
# 使用预设动作:右手挥手 (区域=2, 动作=1002)
return self.perform_preset_motion(2, 1002)
def shake_hand(self):
"""控制机器人握手"""
# 使用预设动作:右手握手 (区域=2, 动作=1003)
return self.perform_preset_motion(2, 1003)
def perform_action_sequence(self):
"""执行完整的动作序列流程"""
self.get_logger().info('开始执行动作序列流程...')
self.get_logger().info('前提条件:机器人已处于站立状态')
# 1. 第一个动作:挥手
if not self.wave_hand():
self.get_logger().error('挥手失败')
return False
time.sleep(5) # 等待挥手完成
# 2. 语音播报
if not self.speak('你好!我是灵犀X2,现在开始演示手部动作序列!'):
self.get_logger().error('语音播报失败')
return False
time.sleep(3) # 等待语音播报
# 3. 第二个动作:握手
if not self.shake_hand():
self.get_logger().error('握手失败')
return False
time.sleep(3) # 等待握手完成
self.get_logger().info('动作序列流程执行完成')
return True
添加主程序入口
在同一个文件中添加主程序入口:
def main(args=None):
rclpy.init(args=args)
demo = ActionSequenceDemo()
# 执行动作序列流程
demo.perform_action_sequence()
# 关闭ROS节点
demo.destroy_node()
rclpy.shutdown()
if __name__ == '__main__':
main()
注册到构建系统
为了让新示例能够通过ros2 run命令运行,需要在setup.py中添加入口点:
# 在 src/py_examples/setup.py 的 entry_points 中添加:
"action_sequence_demo = py_examples.action_sequence_demo:main",
完整的entry_points部分应该包含:
entry_points={
"console_scripts": [
# ... 现有条目 ...
"action_sequence_demo = py_examples.action_sequence_demo:main",
],
},
4.6.4 构建与运行
构建项目
# 进入SDK目录
# 注意将以下路径替换为解压后实际路径
cd /path/to/aimdk
# 设置环境变量
source /opt/ros/humble/setup.bash
# 构建项目
colcon build --packages-select py_examples
运行项目
# 设置环境变量
source install/local_setup.bash
# 运行新的示例程序
ros2 run py_examples action_sequence_demo
4.6.5 代码解析
机器人控制类
ActionSequenceDemo类是机器人控制的核心,提供了以下功能:
初始化ROS节点和服务客户端:在构造函数中,创建ROS节点和必要的服务客户端。
执行预设动作:通过
perform_preset_motion方法,我们可以执行预定义的动作。语音播报:通过
speak方法控制机器人动作:提供了
wave_hand和shake_hand等方法,用于控制机器人的手部动作。动作序列执行:通过
perform_action_sequence方法,按顺序执行挥手→说话→握手流程。
4.6.6 扩展与优化
添加更多动作和交互
您可以参考现有的代码,添加更多的机器人动作和交互功能,例如:
飞吻 (预设动作ID: 1004)
敬礼 (预设动作ID: 1013)
比心 (预设动作ID: 1007)
举手 (预设动作ID: 1001)
更多语音内容
表情控制
等等
添加参数配置
您可以通过ROS 2的参数系统,使动作的参数可配置:
# 在构造函数中添加参数声明
self.declare_parameter('wave_count', 3)
self.declare_parameter('wait_duration', 3.0)
# 在方法中使用参数
wait_duration = self.get_parameter('wait_duration').value
time.sleep(wait_duration)
添加错误处理
您可以参考例程序获取机器人模式添加更多的错误处理逻辑,使程序更加健壮:
def send_request(self):
request = GetMcAction.Request()
request.request = CommonRequest()
self.get_logger().info('📨 Sending request to get robot mode')
for i in range(8):
request.request.header.stamp = self.get_clock().now().to_msg()
future = self.client.call_async(request)
rclpy.spin_until_future_complete(self, future, timeout_sec=0.25)
if future.done():
break
# retry as remote peer is NOT handled well by ROS
self.get_logger().info(f'trying ... [{i}]')
response = future.result()
if response is None:
self.get_logger().error('❌ Service call failed or timed out.')
return
self.get_logger().info('✅ Robot mode get successfully.')
self.get_logger().info(f'Mode name: {response.info.action_desc}')
self.get_logger().info(f'Mode status: {response.info.status.value}')
添加更多交互功能
您可以集成更多交互功能:
# 添加表情服务客户端
from aimdk_msgs.srv import PlayEmoji
# 在动作序列中添加表情
def show_expression(self, emoji_id):
# 实现表情控制功能
pass
# 添加更多语音内容
def speak_multiple_messages(self, messages):
for message in messages:
self.speak(message)
time.sleep(1)
4.6.7 遇到问题时排查解决
可以先速查 FAQ部分, 未解决则考虑联系Agibot X2技术支持。
4.6.8 下一步学习
完成本节内容后,您可以:
学习更多示例:查看
src/py_examples/py_examples/或者src/examples/src/目录下的其他示例程序集成感知功能:学习如何获取和处理传感器数据
开发复杂任务:结合多个功能模块开发更复杂的机器人应用
4.6.9 小结
至此,您已经了解到了:
✅ 在现有SDK工作空间中添加新的示例程序
✅ 执行预设动作序列
✅ 实现TTS语音播报功能
✅ 构建和运行自定义示例程序
✅ 控制机器人的手部动作序列:挥手→说话→握手
恭喜您已经掌握了智元机器人X2 AimDK的基本开发技能,包括运动控制、语音交互和动作序列编排,可以开始开发自己的机器人应用了!