5.2.1 语音控制

语音控制接口提供了完整的语音交互能力,包括语音合成、语音识别、音频降噪、音频播放和音量控制等功能。

核心特性

语音合成 (TTS)

  • 文本转语音:将文本转换为自然语音

  • 多语言支持:支持中文、英文等多种语言

  • 情感语音:支持不同情感风格的语音合成

  • 优先级管理:支持多级优先级控制

语音识别 (ASR)(待开放)

  • 实时识别:支持实时语音识别

  • 多语言识别:支持中文、英文等多种语言

  • 音频流处理:支持音频流实时处理

音频处理

  • 实时降噪:支持实时音频降噪处理

  • 语音活动检测:支持VAD(Voice Activity Detection)

  • 流式传输:支持降噪后音频流式传输

音频播放

  • 音频流播放:支持音频数据流播放

  • 优先级控制:支持播放优先级管理

  • 格式支持:支持多种音频格式

音量控制

  • 音量调节:支持系统音量调节

  • 静音控制:支持静音/取消静音

  • 音量查询:支持当前音量查询

音量控制服务

服务名称

数据类型

描述

/aimdk_5Fmsgs/srv/GetVolume

GetVolume

查询音量

/aimdk_5Fmsgs/srv/SetVolume

SetVolume

设置音量

/aimdk_5Fmsgs/srv/GetMute

GetMute

查询静音

/aimdk_5Fmsgs/srv/SetMute

SetMute

设置静音

  • GetVolume ros2-srv @ /hal/audio/srv/GetVolume.srv

    # 获取音量
    # 服务名称: /aimdk_5Fmsgs/srv/GetVolume
    
    # 请求
    CommonRequest request            # 请求头
    
    ---
    
    # 响应
    CommonResponse reponse           # 响应头
    uint32 audio_volume              # 当前音量 (0-100)
    
  • SetVolume ros2-srv @ /hal/audio/srv/SetVolume.srv

    # 设置音量
    # 服务名称: /aimdk_5Fmsgs/srv/SetVolume
    
    # 请求
    CommonRequest request            # 请求头
    uint32 audio_volume              # 音量值 (0-100)
    
    ---
    
    # 响应
    CommonResponse reponse           # 响应头
    uint32 audio_volume              # 当前音量 (0-100)
    
  • GetMute ros2-srv @ /hal/audio/srv/GetMute.srv

    # 获取静音状态
    # 服务名称: /aimdk_5Fmsgs/srv/GetMute
    
    # 请求
    CommonRequest request            # 请求头
    
    ---
    
    # 响应
    CommonResponse reponse           # 响应头
    bool is_mute                     # 当前静音状态
    
  • SetMute ros2-srv @ /hal/audio/srv/SetMute.srv

    # 设置静音
    # 服务名称: /aimdk_5Fmsgs/srv/SetMute
    
    # 请求
    CommonRequest request            # 请求头
    bool is_mute                     # 静音状态
    
    ---
    
    # 响应
    CommonResponse reponse           # 响应头
    bool is_mute                     # 当前静音状态
    

语音合成服务

服务名称

数据类型

描述

/aimdk_5Fmsgs/srv/PlayTts

PlayTts

语音合成(文字转语音)播放

  • PlayTts ros2-srv @ interaction/srv/PlayTts.srv

    # 语音合成播放
    # 服务名称: /aimdk_5Fmsgs/srv/PlayTts
    
    # 请求
    CommonRequest header
    PlayTtsRequest tts_req #内嵌Request msg
    
    ---
    
    # 响应
    CommonResponse header
    PlayTtsResponse tts_resp  #内嵌Response msg
    

    其中

    • PlayTtsRequest ros2-msg @ interaction/msg/PlayTtsRequest.msg

      # 内嵌Request msg
      
      string text                      # 文本内容
      TtsPriorityLevel priority_level  # 优先级级别 (见下方TtsPriorityLevel说明)
      uint32 priority_weight           # 优先级权重 (0-99)
      string domain                    # 调用方来源
      string trace_id                  # 请求追踪ID
      bool is_interrupted              # 是否打断同等优先级播报(不打断时进播放队列)
      
      • TtsPriorityLevel ros2-msg @ interaction/msg/TtsPriorityLevel.msg

        # TTS优先级级别
        uint8 value                      # 优先级值
        

        TtsPriorityLevel可用级别:

        级别

        数值

        说明

        使用场景

        紧急安全层(SAFETY_L10)

        10

        最高优先级

        安全警告、紧急通知

        危险预警层(WARNING_L8)

        8

        高优先级

        危险提醒、警告信息

        系统提示层(SYSTEM_L7)

        7

        中高优先级

        系统语音播报

        交互响应层(INTERACTION_L6)

        6

        中优先级

        用户交互、对话响应

        任务执行层(MISSION_L4)

        4

        中低优先级

        任务执行、状态播报

        主动服务层(SERVICE_L2)

        2

        低优先级

        主动服务、提醒

        后台服务层(BACKGROUND_L1)

        1

        最低优先级

        后台服务、日志

        声音播放优先级机制说明:

        • 本优先级体系涵盖语音合成播放(PlayTts)与稍后描述的音频文件播放(PlayMediaFile)

        • 高优先级播报打断低优先级播报

        • 同优先级播报根据priority_weight和is_interrupted参数决定

        • 打断时当前播放队列将被清空

        • 紧急安全层优先级最高,不被任何其他优先级打断

    • PlayTtsResponse ros2-msg @ interaction/msg/PlayTtsResponse.msg

      # 内嵌Response msg
      string text                      # 响应文本
      TtsPriorityLevel priority_level  # 优先级级别
      uint32 priority_weight           # 优先级权重
      string domain                    # 调用方来源
      string trace_id                  # 请求追踪ID
      bool is_success                  # 是否成功
      string error_message             # 错误信息
      uint32 estimated_duration        # 预计耗时(毫秒)
      

音频文件播放服务

服务名称

数据类型

描述

/aimdk_5Fmsgs/srv/PlayMediaFile

PlayMediaFile

音频文件播放

  • PlayMediaFile ros2-srv @ interaction/srv/PlayMediaFile.srv

    # 播放音频文件
    # 服务名称: /aimdk_5Fmsgs/srv/PlayMediaFile
    
    # 请求
    CommonRequest header
    PlayMediaFileRequest media_file_req
    
    ---
    
    # 响应
    CommonResponse header
    PlayTtsResponse tts_resp  #复用PlayTtsResponse
    
    • PlayMediaFileRequest ros2-msg @ interaction/msg/PlayMediaFileRequest.msg

      # 内嵌Request msg
      
      string file_name  # 音频文件的绝对路径, 注意文件放在交互计算单元及全员可读权限
      uint32 sample_rate  # 暂不使用。默认16k1ch
      TtsPriorityLevel priority_level  # 推荐默认INTERACTION_L6
      uint32 priority_weight  # 权重(0-99)
      string domain  # 调用方来源
      string trace_id  # 请求追踪ID
      bool is_interrupted # 是否打断同等优先级播报(不打断时进播放队列)
      

      其中priority_level取值参考声音播放优先级表

    • PlayTtsResponse如前所述

    注意事项:

    • 音频文件需要是PCM编码的原始文件(要求后缀.pcm)或封装该pcm的WAV文件(要求后缀.wav)

    • 音频对应采样率16kHz, 位深16bit, 单声道

    • 音视频文件使用绝对路径

    • 音视频文件须放置于交互计算单元(PC3, 10.0.1.42)上, 不在开发计算单元(PC2)上

    • 音视频文件夹及该文件夹所有父目录应当为所有用户可访问读取(建议在/var/tmp/下创建子目录存放)

MIC音频流采集话题

支持获取实时降噪后的语音活动检测(VAD, Voice Activity Detection)事件及相应音频流

话题名称

数据类型

描述

QoS

频率

/agent/process_audio_output

ProcessedAudioOutput

VAD音频采集

-

触发式, 识别到语言后先将识别阶段堆积的数据极速发出, 后续约25Hz

  • ProcessedAudioOutput ros2-msg @ interaction/msg/ProcessedAudioOutput.msg

    MessageHeader header  # 消息头
    
    uint32 stream_id  # 音频流id (1:本体mic, 2:外置mic)
    AudioVadStateType audio_vad_state  # VAD状态 (0: 无语言, 1: 语言开始, 2:语言处理中, 3:语言结束)
    uint8[] audio_data # 语音数据 (PCM编码, 16kHz/16bit/1ch)
    

注意音频流格式:

  • 采样率: 16kHz

  • 位深: 16bit

  • 声道: 单声道

  • 编码: PCM

注意

VAD 需要配合唤醒词使用(v0.9+), 用法如下:

  • 原生的智元交互保持开启时, 唤醒词仅短时激活VAD检测, 该时段的语言触发VAD音频流

  • 智元交互切换到only_voice模式时, 首次唤醒词已长期激活VAD检测,后续只需有语言即可触发VAD音频流

编程示例

详细的编程示例和代码说明请参考:

安全注意事项

警告

语音播放限制

  • 语音合成服务有优先级限制,避免同时播放多个语音

  • 高优先级语音会打断低优先级语音,请合理设置优先级

  • 建议在语音播放前检查当前播放状态

小心

ROS的服务(service)机制在跨板通信时存在一些待优化问题, 二次开发时请参考例程添加异常处理、快速重试等保护机制

备注

最佳实践

  • 使用合适的优先级级别,避免影响重要信息播报

  • 实现语音播放状态监控和异常处理

  • 建议实现语音播放队列管理

  • 注意音频格式和采样率要求

  • VAD 接收队列深度应充分预留

  • VAD 不要忘记使用唤醒词