5.1.2 走跑控制
走跑控制接口提供了机器人走跑速度控制的核心功能。
控制功能
支持基于横向速度、纵向速度、偏航角速度(YawRate)的走跑控制
支持对多个控制输入源的动态管理、优先级仲裁
走跑控制话题
话题名称 |
数据类型 |
描述 |
QoS |
频率 |
|---|---|---|---|---|
|
|
走跑控制(稳定站立模式下执行) |
- |
- |
McLocomotionVelocityros2-msg @ mc/motion/McLocomotionVelocity.msg# 走跑控制 # 话题名称: /aima/mc/locomotion/velocity MessageHeader header # 消息头 string source # 输入源名称,二开自定义, 注意不要和其他模块使用同一名称, 见下方说明 float64 forward_velocity # 前进/后退速度 (m/s), 前进为正 float64 lateral_velocity # 左右侧移速度 (m/s), 左为正 float64 angular_velocity # 偏航角速度 (rad/s), 逆时针为正
注意此处开发者为走跑控制消息的发布者, 和原生系统内其他模块发出的走跑控制信号(如遥控等)存在竞争冲突的可能。
运控体系提供了针对多输入源的管理机制, 通过优先级实时仲裁控制冲突。
开发者需注册自定义的输入源并用于走跑控制指令的
source域详见下节MC控制信号设置
走跑控制启动门限制说明:
当机器人静止时, 初始迈步需要开发者下发的目标速度值高于一定门限, 其后保持运动阶段才可以使用更小的目标速度值。目标速度值由
forward_velocity,lateral_velocity,angular_velocity计算合成, 使用单一控制量时的门限参考值见下表目标速度类型
启动门限
其他说明
forward_velocity0.09
前向后退
lateral_velocity0.60
绝对值, 左右移均可
angular_velocity0.03
绝对值, 左右旋均可
Important
不同固件版本的门限值可能有一定波动, 升级版本时建议确认门限情况, 二开程序预留适配接口
编程示例
详细的编程示例和代码说明请参考:
安全注意事项
Warning
运动控制限制
模式切换需要确保机器人处于安全状态
行走控制前需要先注册输入源
建议在仿真环境中先测试运动控制代码
Note
最佳实践
实现运动状态监控和异常处理
建议实现运动控制的安全检查
注意速度控制的平滑性和连续性